欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

一次性手套的特点与用途及其种类

  • 2024.01.17 14:02:27
  • 米思米
  • 3407

 一次性手套                                                                                                                                                 

用于保护作业人员手部以及产品的一次性手套。

也有可以长期使用的型号。

一次性手套的特点与用途及其种类

特点

· 为了保持工作环境的卫生和清洁,这些可以一次性使用或是在短时间使用后丢弃掉的手套非常薄。

米思米推荐商品:一次性PE薄膜手套

一次性手套的特点与用途及其种类

商品型号:PGLOVE100C-2

 

米思米推荐商品:一次性丁腈手套 工业用9寸

一次性手套的特点与用途及其种类

商品型号:MDGNBF09-40-M

 

米思米推荐商品:一次性聚乙烯长手套

一次性手套的特点与用途及其种类

商品型号:TPL-60

 

用途

适用于需要精细指尖触感的精密装配、加工、涂装作业等。

适用于需要在无尘洁净环境中进行的弱电及精密作业、半导体工厂等。

适用于手套更换频率较高的作业、食品加工及医院、看护等。

一次性手套的特点与用途及其种类

小知识

带粉型

手套内面带粉,易于穿脱的型号。

无粉型

内面经过特殊处理,易于穿脱的型号。

 

一次性手套的种类

天然橡胶手套

耐酒精性能相对较强,并且具有橡胶的伸缩特性,能够贴合手形,因此型号众多。

氯乙烯手套

较为耐油,且破碎时碎片大多不易脱落。由于没有伸缩弹性,所以易于穿脱。

丁腈橡胶手套

较为耐油,耐磨损性优秀,多数型号高强度。

聚乙烯手套

这种材质大多为廉价型号。大多数产品符合食品卫生法的规格要求,可适用于食品用途。

氯丁橡胶手套

比天然橡胶更柔软,比丁腈橡胶更坚固。无需担心乳胶过敏。

聚烯烃手套

集天然橡胶的伸缩弹性、氯乙烯的耐油性和耐化学药剂性、以及聚乙烯的价格吸引力等优点于一身。

 

 

要点如下!

·请确认用于何种作业。

·请确认尺寸及颜色、手套厚度及各种尺寸(长度、中指长度、手掌围等)。

·当需要用于食品、烹饪加工时,请确认是否符合食品卫生法的要求。

·请确认使用温度。(有很多产品基本不具备作业上的耐热性)

·请确认装箱数量(只)。

·请选择是否有粉。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities